请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R
您好!
我想为抗混叠实施数字滤波器。
在 ARM CMSIS lib、arm_fir_q15.c 的帮助下探索 FIR 滤波器的实现、我想直接对 ADC 样本运行滤波器。
我需要 一个配置为采样率为1280的滤波器,截止频率为500Hz,
请您就要遵循的流程提出建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:MSP432P401R
您好!
我想为抗混叠实施数字滤波器。
在 ARM CMSIS lib、arm_fir_q15.c 的帮助下探索 FIR 滤波器的实现、我想直接对 ADC 样本运行滤波器。
我需要 一个配置为采样率为1280的滤波器,截止频率为500Hz,
请您就要遵循的流程提出建议。
我认为下面的帖子将涵盖您的需求:
CCS/TMS320C5545:Code Composer V7分步式低通 fir 滤波器实现指南
请注意、目标 CPU 不同、数据源来自 I2S 而不是 ADC、但您应该能够调整此代码以创建所需的 FIR 滤波器。
您还可以参考 也 在查看此 CMSIS 函数的用户最近发布的帖子。
此致、
Bob L.