This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5132:MPPT PMP7605编程问题

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/678698/msp430f5132-mppt-pmp7605-programming-issue

器件型号:MSP430F5132

您好!

在从 TI 下载的 MPPT 代码中,有一些注释行, 这些行是否负责控制充电?是否需要取消注释?  

// if (MPPT_Loop = 1)
MPPT_Tracking ();
//否则
// Battery_charge 性能评测();

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishnu、

    取消注释您提到的代码将添加铅酸电池的电池充电参数描述代码(在铅酸电池上测试的代码)。

    Jasraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的帮助。

    我正在使用24V 面板测试此程序、我正在使用24V、26AH 铅酸电池。 因此、我将对上述代码进行测试、但不对其进行注释。 在下面提到的常量中、我需要进行哪些更改才能获得24V、6A 输出。

    #define CC_LIMIT350
    #define CC_TO_CV_LIMIT610)
    #define FLOAT_VOLTAGE590
    #define battery_cutoff440
    #define BATTERY_RECONNECT480

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishnu、

    这些数字取决于您想要实现的电压和电流额定值以及您所使用的硬件组件。 您可以在此处计算相应的数字。

    Jasraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     使用的原理图和 TI 站点中提到的组件相同。

    需要为24V/26AH 电池充电。 电池 AH 的10%电流的情况下运行。 面板为24V 面板。

    原理图或代码侧是否需要进行任何更改?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishnu、

    此硬件设计支持20A 电流、这意味着对于您的电平、您将以低于最初设计的电平运行。 因此、您将会失去精度(假设硬件保持原样)。  

    对于代码、您可以查看针对#define 数字的注释并进行相应更改。  

    谢谢、Jasraj