This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2533:MSP CapTIvate 设计中心的 IAR 项目版本?

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/717040/msp430fr2533-iar-project-version-of-msp-captivate-design-center

器件型号:MSP430FR2533

尊敬的 TI 专家:

我的客户通过 MSP CapTIvate 设计中心为 IAR 生成了源代码项目,但是他们无法使用 IAR7.8打开该项目,您能不能帮助确定他们应该使用哪个 IAR 版本? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、您好、旧版本的 IAR 将无法打开较新的项目文件。 查看您的客户是否可以将其 IAR 更新为最新版本。 我们使用的是7.12、没有任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:
    明白了。 非常感谢您的支持。