This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eZ430-Chronos:eZ430-Chronos-868

Guru**** 2619985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/678758/ez430-chronos-ez430-chronos-868

器件型号:eZ430-Chronos

我丈夫想用 eZ430-Chronos-868 作为 korfball 比赛的裁判手表。

标准 Chronos 尚未通过12wiki 推荐软件 Photo Service 进行扩展、手表有5个按钮。

为跟踪时间,已经为 korfball 比赛(和其他运动)建立了专门的软件。

该软件的制造商最初通过 korfbalhorloge.nl 出售手表、但一段时间以来一直停止销售。

软件现在已过编码。

以上信息可在 www.scheidsrechtershorloge.com 上找到、我通过 www.ti.com/chronoswiki 下载了用户指南

在手册的第14页上、您会发现-如果您有 Windows 计算机-您必须下载 SLAC341。 我已经完成了。 然后将 RF 访问点(提供的白色 USB)插入 USB 端口。

在第15页上、解释开始了如何配置手表。

但是、一旦我开始、我就会收到您在第二个附件中看到的错误消息。 但是、我没有移除 USB。

 

我尝试了几件事。

已从其他两台计算机重新安装软件和。

但我不断收到相同的错误消息。

最重要的是:

如何通过计算机安装所有内容(因为现在似乎没有连接)。

我如何访问 korfball 的推荐软件以及如何安装它?

希望您能进一步帮助我。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Judith、您好!

    我无法评论 korfball 下载内容、但请参阅以下 E2E 文章、获取有关正确安装所有内容的帮助。 它列出了发生此问题的几个帖子。

    e2e.ti.com/.../659965