This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:红外遥控示例代码

Guru**** 2589410 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311, BOOST-IR, MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/678812/msp430fr2311-sample-code-for-ir-remote-control

器件型号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他器件: BOOST-IRMSP430FR4133

您好!  

我们是否有任何用于在 MSP430FR2311上实现红外远程控制的示例代码?

谢谢、此致、  

DTeo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DT:
    我建议您查看 BOOST-IR 红外 Booster Pack 文档和资源(slau598a.pdf)。
    另一方面、有一个基于 MSP430FR4133 Booster Pack 的完整参考代码示例、如 SLAA644B 中所述
    虽然这不是完全相同的器件、而是来自同一 MSP430子系列、其中包含实现红外功能所需的相同特性。 因此、应非常直接地将代码从 MSP430FR4133移植到 MSP430FR2311。

    此致
    Peter