This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR4133:MSP-EXP430FR4133 UART EUSCI 问题

Guru**** 2531900 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/678504/msp-exp430fr4133-msp-exp430fr4133-uart-eusci-problem

器件型号:MSP-EXP430FR4133

大家好。

我正在尝试 UART 通信并使用 driverlib。 我正在使用  中的"eusci_a_uart_ex1_loopbackAdvanced"文件

driverlib/example dir. 但 我没有在 MSP-EXP430FR4133 launchpad 电路板上安装该项目。

lib 是否正常工作? 请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否将(UCA0) TXD 和 RXD 引脚连接在一起? 源代码第44行周围的图似乎表明了这一点。

    只需拔下 J101 TXD/RXD 跳线并将其中一根旋转90度即可。 确保将其安装在 J101的 MCU 侧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mesut、您好!
    此建议是否能帮助您解决问题? 如果您需要进一步的支持、请告知我们。 如果不是、请确认问题的解决方案。 非常感谢。

    此致
    Peter