This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:如何通过内部 BSL 进行编程?

Guru**** 2536850 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633, MSP-FET, MSP430G2231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/678559/msp430fr2633-how-to-program-by-internal-bsl

器件型号:

您好!

我们的客户正在使用 MSP430FR2633进行生产开发、他们希望通过芯片的内部 BSL 和 USB-TTL 工具来升级代码、因为芯片没有足够的空间来存储引导加载程序。 那么、如果 TI 在 PC 上有匹配的软件、可通过内部 BSL 和连接 PC 和 MSP430FR2633的 USB-TTL 工具对芯片进行编程? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是 BSL Scripter。。  http://www.ti.com/tool/MSPBSL

    一些与 FR2xx BSL 相关的人员...  http://sustburbia.blogspot.hr/2016/02/the-great-msp430-bootloader-swindle.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Shaw Wong"]

    器件型号: MSP430FR2633

    您好!

    我们的客户正在使用 MSP430FR2633进行生产开发、他们希望通过芯片的内部 BSL 和 USB-TTL 工具来升级代码、因为芯片没有足够的空间来存储引导加载程序。 那么、如果 TI 在 PC 上有匹配 的软件、可 通过内部 BSL 和连接 PC 和 MSP430FR2633的 USB-TTL 工具对芯片进行编程? 谢谢!

    [/报价]

    是的、TI 用于此目的的软件是 BSL Scripter。  但硬件问题更复杂一些。  脚本编写器希望出现"BSL Rocket"器件、MSP-FET 器件或具有 MSP430G2231的 G2 Launchpad、所有这些都如 slaa535a.pdf 中所述。  在/Reset 和 Test 上生成启动 BSL 的特殊模式是其中一个器件、而不是 Scripter。  如果您的"USB-TTL 工具"是指 FTDI232、CP2102或 CH340G USB 转 UART 适配器、那么我认为可以说 TI 没有 直接支持此类器件的软件。 可以使脚本编写器与这些器件一起工作、但这需要从应用程序进入 BSL、并且不使用/Reset 和 Test 上的特殊模式。

    SLAU550N.pdf 包含有关 FRAM 器件 BSL 的信息。