This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F249:msp430f249 UART

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/678597/ccs-msp430f249-msp430f249-uart

器件型号:MSP430F249

工具/软件:Code Composer Studio

我一直在为 msp430f249部件使用 UART、我在 TI 网站上试用过该示例、但它仍然无法正常工作、我只是找不到问题所在!  

有人可以帮帮我吗?

这是代码

#include
#include

int main (空)

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//停止 WDT
IF (CALBC1_1MHz=0xFF)//如果校准常数被擦除

while (1);//请勿加载,陷阱 CPU!!

DCOCTL = 0;//选择最低 DCOx 和 MODx 设置
BCSCTL1 = CALBC1_1MHz;//设置 DCO
DCOCTL = CALDCO_1MHz;
P1SEL = BIT1 + BIT2;// P1.1 = RXD、P1.2= TXD
// P1SEL2 = BIT1 + BIT2;// P1.1 = RXD、P1.2=TXD
UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;// SMCLK
UCA0BR0 = 104;// 1MHz 9600
UCA0BR1 = 0;// 1MHz 9600
UCA0MCTL = UCBRS0;//调制 UCBRSx = 1
UCA0CTL1 &=~UCSWRST;//**初始化 USCI 状态机**
IE2 |= UCA0RXIE;//启用 USCI_A0 RX 中断

_bis_SR_register (LPM0_bits + GIE);//输入 LPM0、中断被启用

//回显 RXed 字符,确认 TX 缓冲区已准备就绪
#if defined (__TI_Compiler_version__)|| Defined (__IAR_systems_ICC__)
#pragma vector=USCIAB0RX_vector
_interrupt void USCI0RX_ISR (void)
#Elif defined (_GNU_)
void __attribute__((中断(USCIAB0RX_vector)) USCI0RX_ISR (void)
其他
错误编译器不受支持!
#endif

while (!(IFG2&UCA0TXIFG));// USCI_A0 TX 缓冲器准备就绪?
//int str[5]={0};
//UCA0RXBUF = str[5];
UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;// TX -> RXED 字符

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >P1SEL = BIT1 + BIT2;// P1.1 = RXD、P1.2=TXD

    SLAS547I 表23显示 UCA0TXD/RXD 分别为 P3.4/P3.5、而不是 P1.1/P1.2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是错误的代码、我将在新的帖子中发布该代码、很抱歉