This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430F5438A:MSP430F5438A TI-RTOS IAR 和大型存储器模型-寻址超过64KB

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/716943/rtos-msp430f5438a-msp430f5438a-ti-rtos-iar-and-large-memory-model---addressing-more-than-64kb

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:MSP432E401Y

工具/软件:TI-RTOS

大家好、我在当前项目上使用 MSP430F5438A 与 TI-RTOS 和 IAR 编译器。 代码很可能会超过70KB、因此我尝试使用大数据模型(即20位地址)。 我得到 不可解密的 XDC 误差。 我假设用于 MSP 的 TI-RTOS 和 XdcTools 确实支持大型存储器模型、因为大量 MSP 系列器件具有大于64KB 的闪存。  例如、我将再次将 MSP432E401Y 器件与 TI-RTOS 和 IAR 搭配使用、并且在该项目中、我将需要超过200KB 的代码空间。 那么、问题是什么、如何解决? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    下面的主题中的 Todd Mullanix 刚刚回答了一个几乎相同的问题。 如果您有任何后续问题、请将其发布在此处。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意:TI-RTOS (和 XDCtools)支持大型代码模型、但 MSP430的数据模型受限。 对于 ARM 内核、这不是问题、因为不是编译器的选项。

    Todd