请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5438A 主题中讨论的其他器件:MSP432E401Y、
工具/软件:TI-RTOS
大家好、我在当前项目上使用 MSP430F5438A 与 TI-RTOS 和 IAR 编译器。 代码很可能会超过70KB、因此我尝试使用大数据模型(即20位地址)。 我得到 不可解密的 XDC 误差。 我假设用于 MSP 的 TI-RTOS 和 XdcTools 确实支持大型存储器模型、因为大量 MSP 系列器件具有大于64KB 的闪存。 例如、我将再次将 MSP432E401Y 器件与 TI-RTOS 和 IAR 搭配使用、并且在该项目中、我将需要超过200KB 的代码空间。 那么、问题是什么、如何解决? 谢谢你。