This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:CapTIvate - PGMR 驱动程序

Guru**** 2619895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/677495/msp430fr2633-captivate---pgmr-driver

器件型号:MSP430FR2633

Deear All、

    我的 PC 找不到 CapTIvate PGMR 驱动程序。 我可以做什么适合该驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    CapTIvate 编程器使用与其他 TI MSP430 launchpad 和 MSPFET 工具相同的 MSPFET 编程控制器、并依赖于 Code Composer Studio (CCS)随附的驱动程序。  您的计算机上是否安装了 CCS?

    您还可以在不安装 CCS 的情况下单独下载 MSP 调试堆栈 、以进行安装。  您需要安装 MSPDS-USB 驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wade、

    我将关闭此主题、因为自您上次回复以来已经有几天了、我假设您已经解决了您的问题。
    如果情况并非如此、并且您需要其他帮助、则可以重新打开同一个线程。