This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6736:RTC 和 UART

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736A, MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/716913/ccs-msp430f6736-rtc-and-uart

器件型号:MSP430F6736

工具/软件:Code Composer Studio

来自汉比汽车公司的 sribabu、

当 RTC 可通过 UART 发送 Grabage Varules 串行时、我使用 msp4306736。

如果有的话,如何减少这种可能性。请尽快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我刚才在您的初始主题中回答了您、请看一下。
    我将关闭此主题、因为我们已经讨论了此主题。

    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sribabu、

    请注意、我们建议在新设计中使用 MSP430F6736A、而不是 MSP430F6736。

    请回答我的以下问题、以便我可以帮助您解决问题:
    1) 1)在实施 RTC 之前、您的 UART 通信是否正常?
    2) 2)您是否对 UART 和 RTC 使用不同的中断服务例程?

    至2)如果没有、请确保区分唤醒源、例如、如果进入 LPM 并且 CPU 唤醒、则检查唤醒源是 RTC 还是 UART。 可能是 RTC 唤醒 CPU、UART 尚未准备就绪。

    使用 Code Composer Studio 时、打开 Resource Explorer 并查看此器件的代码示例。 浏览 Resource Explorer->Software->MSP430Ware->Devices->MSP430F5XX_6XX->MSP430F6736->Peripheral Examples-> Register Level 并查看不同的 UART 和 RTC 示例。 这可能是您的良好起点。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hai Bitrra、
    在实施 RTC 之前、您的 UART 通信是否正常?
    答案:在启用 RTC 后、先启用 UART。
    2) 2)您是否对 UART 和 RTC 使用不同的中断服务例程?
    ANS:#pragma vector=RTC_vector
    _interrupt void RTC_ISR (void)
    UART
    #pragma vector = USCI_A2_vector
    _interrupt void USCI_A2_ISR (void)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sribabu、

    如果禁用了 RTC、或者如果问题也存在而没有 RTC 的干扰、您能否尝试 UART 通信是否正常?

    此外、您是否查看了代码示例以验证模块的设置? 您甚至可以先运行示例代码、然后开始逐步修改。

    此致、
    Britta