This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:MSP432、当 DMA 传输完成时、将放置哪个寄存器/标志位? 我不想中断来确定传输是否完成、谢谢。

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/677634/ccs-msp432p401r-msp432-when-the-dma-transmission-is-completed-which-register-flag-bit-will-be-placed-i-don-t-want-to-interrupt-to-determine-whether-the-transmission-is-finished-thanks

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

MSP432、DMA 传输完成后、将放置哪个寄存器/标志位? 我不想中断来确定传输是否完成、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,论坛用户

    DMA 完成时的中断映射到 DMA_INT0_SRCFLG 寄存器中、该寄存器指示哪个通道已完成
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你