This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430G2553 ADC

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/716744/msp430g2553-msp430g2553-adc

器件型号:MSP430G2553

您好!  
我对 MSP430 MCU 和一般微控制器(一些 Arduino 经验)非常陌生。 我正在尝试做一些相当简单的事情、但我无法使其正常工作... 我在互联网上搜索了一个简单的示例、但找不到一个对我有用的示例。 我知道我提出了很多问题、但是...是否有人可以为我提供一个简单的代码示例、说明我可以如何执行以下操作?

我想读取连接到霍尔效应传感器的引脚的模拟值(只要它可以读取模拟值就无关紧要)。 如果该值达到阈值、则我希望关闭 LED (连接到其中一个引脚)。 指示灯通常亮起。  


代码需要用 c 编写、因为我想与用 C 编写的其他代码片段集成  

提前感谢您的示例或提示。  


皮埃尔-吕克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 CCS Resource Explorer 中或在产品页面(工具和软件)中查找 TI 示例"msp430g2x33_ADC10_01.c"。

    除了 LED 感应可能相反外、这也符合您所描述的情况。