This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5962:将 GPIO 设置为输出高电平、如果将其连接到接地端、该问题是否会使 GPIO 崩溃?

Guru**** 2620235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/676911/msp430fr5962-set-a-gpio-as-output-hi-level-if-connect-it-to-ground-will-that-burn-crash-the-gpio

器件型号:MSP430FR5962

您好!

作为标题、这会导致 GPIO 崩溃吗? (Vdd 为3.3V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好的机会 如果消耗的电流超过绝对最大值、则损坏的电流可能不仅仅是 GPIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案通常是否定的 但是、如果您想确定、请尝试一下、您将会确信。

    但是、很多 GPIO 引脚接地短路可能会是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Danny F"]

    答案通常是否定的 但是、如果您想确定、请尝试一下、您将会确信。

    但是、很多 GPIO 引脚接地短路可能会是一个问题。

    [/报价]

    尊敬的 Danny:

    谢谢你的回答,但是 Keithy 和你有相反的观点,我不知道哪一个是正确的, 无论如何,如果它崩溃的话,我会用我可怜的资源来尝试它。。。 得到另一个硬件资源真是一场悲剧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我哥哥(Analog Guy)解释的那样、引脚上的最大电流(源极)与热量有关、而不是电子本身。 您可能会离开它一段时间、但一旦热量积聚、您就会(字面上)油炸一些东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "我不知道哪一个是正确的"

    这就是民主(观点)的美:你有很多来源可以从中挑选你的事实。