This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:连接 DP83849IF

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, DP83849IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/716431/msp432e401y-interfacing-with-dp83849if

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: DP83849IF

你(们)好

我在 http://www.ti.com/lit/ug/tiduat6a/tiduat6a.pdf 上看到的文档 介绍了采用 TIM4C129的 DP83849IF 的功能、如果采用具有 MII 接口的 MSP432E401Y、请建议您这样做。

谢谢

Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkat、
    是的、MSP432E401Y 上提供了 TM4C129应用手册中描述的以太网功能。
    -Bob L.