This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2632:加载的镜像在通过 SpY-bi-wire 编程后不工作

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/716343/msp430fr2632-loaded-image-does-not-work-after-being-programmed-via-spy-bi-wire

器件型号:MSP430FR2632

我能够通过 Spy-bi-wire 将从 CCS 生成的十六进制文件刷写到我的板上。 我还能够读取存储器地址空间、以验证是否将正确的值加载到各种存储器地址位置。 但是、尽管我们完成了 V_reset、加载的映像似乎并未运行。 我是否应该执行其他操作以使程序开始运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请看、

    如何读出存储器地址空间?

    我认为您应该检查 RST/NMI 引脚以确保您的器件不处于复位状态。 这个引脚也是 SBWTDIO

    加载代码示例以测试您的器件。

    B.R.

    龙宇芳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Longyu、

    我明白了。 生成的十六进制文件的字节序与我认为的文件大小相反。

    谢谢!