This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:哪个 LPMx 是 DMA?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/715970/msp430fr2433-which-lpmx-is-dma-available-on

器件型号:MSP430FR2433

我想知道:

哪个 LPMx 是适用于 MSP430FR2433以及 MSP430F53xx 的 DMA。?

2、是否可以保持在 LPM0上通过 DMA 处理与 UART 缓冲区之间的数据、以及 UART 接收/传输与外部器件之间的数据?

此致、

哈塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FR2433没有 DMA。

    DMA 控制器使用 MCLK、但如果需要、它会自动启动 MCLK (请参阅用户指南的第11.2.7节)。 因此、在触发器件可用的任何 LPMx 中、DMA 都可用。

    应用软件控制使用哪个 LPMx。 您的程序显示为"LPM0;"、然后芯片进入 LPM0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!