This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:闪存

Guru**** 2620755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/678355/msp430fr2433-flashing

器件型号:MSP430FR2433

这两个 UART 端口能否与引导加载程序一起使用、或者只能与其中一个一起使用? 如果只有一个、哪一个?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asko、

    根据 MSP430FR2433数据表 SLASE59B第6.5节、该表仅指示 引脚 P1.4和 P1.5上的一个 UART、UCA0。