This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5524:是否有使用 USB BSL 读取闪存中数据的命令?

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5524, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/677743/msp430f5524-is-there-a-command-to-read-data-in-flash-memory-using-usb-bsl

器件型号:MSP430F5524
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

你好。

我对 USB BSL 命令有疑问。

我正在使用 USB BSL 更新 MSP430F5524上的固件、但有时我想读取闪存中的数据。

如果我想在使用 USB BSL 更新固件的同时读取闪存中的数据、我可以使用任何命令吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有一条命令用于使用 BSL 从器件读取数据。 BSL 命令可能看起来不太容易混淆、但如果您想使用 BSL 从 MSP430读取数据、则需要发送 TX 数据块命令。 将其视为主机(您的 PC 或嵌入式器件)、告知从机(MSP430)该怎么做。 更多信息,请参阅《MSP430闪存 BSL 用户指南》(www.ti.com/.../slau319)中的第3.5节 BSL 内核命令结构。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    如果您使用 MSP430Flasher 将 FW 下载到 BSL、除了 上面所示的 Jace H 外、您还可以使用以下几个命令从命令行读取数据:

    > MSP430Flasher.exe - n MSP430F5529 -r [name_of _output_text_file.txt、0x2500-0x2550]

    有关更多详细信息、您还可以查看 MSP430Flasher 的用户指南 SLAU654d.pdf。

    此致、

    Arthi