This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:关于 TLV 结构

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/677957/msp430fr2422-about-tlv-structure

器件型号:MSP430FR2422

你好。

我有疑问。

是否可以擦除 TLV 结构?

TLV 结构是否受到擦除保护?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV 结构在器件生产期间存储在 ROM 中、不能更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zrno 正确。 TLV 数据是 MSP430FR2422上的只读存储器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    感谢你的答复。
       我应该参考什么文档?

    我在 TI 文档中找不到它。  
     
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keirs、

    我同意、并不是完全清楚、这种情况只是阅读数据表而已。 我将了解我们将来是否能够澄清这一点。

    您可以参考此迁移指南: slaa646。 请看第4部分、其中讨论了 F4x 系列和 FRAM 系列之间器件校准信息的差异(本指南专门讨论了 FR6x、但相同的 TLV 原理适用于 MSP430FR2422)。 本迁移指南 slaa649中还专门讨论了 FR2xx 和 FR4xx FRAM 器件的相关内容

    此 TLV 主题很重要、因为在 F4xx 闪存 MCU 中、TLV 等效信息(校准常数等) 存储在信息闪存中、实际上可以由引导加载程序或应用固件擦除。 在 FRAM 器件上、这是不可能的、因为校准常量位于 FRAM 的受保护部分、该部分经过一次编程。 没有擦除或重新编程此存储器的机制。

    您对 TLV 有什么具体的顾虑吗?

    此致、
    Walter