This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2433:我闪存到 launchpad 的程序保存在哪里?

Guru**** 2563550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/716197/ccs-msp430fr2433-where-does-the-program-i-flash-to-my-lauchpad-save

器件型号:MSP430FR2433

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在使用 msp430fr2433器件并使用 code composer studio 8.1.0。 当我将创建的程序刷写到 launchpad 器件上的哪个位置时? 我最初认为它保存在存储器的程序 FRAM 部分、有人可以确认这一点吗? 另外、为保存在芯片上特定存储器地址中的程序设置所需位置的最佳方法是什么?  感谢你能抽出时间。

再次感谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    您回答正确!  该位置由工程的链接器脚本文件控制。  在您的情况下、这将是一个名为 lnk_msp430fr2433.cmd 的文件。

    您可以在 CCS 中打开此文件、如果查看存储器部分、您将看到 FRAM 部分从存储器位置0xC400开始、长度为0x3B80。

    链接器将获取编译的代码并将其分配为从0xC400开始。  然后、编程器获取链接器输出并 在这些位置对代码进行编程。  除非您有特定的理由将代码定位在不同的区域、否则我强烈建议您使用默认位置。

    但是、如果您需要重新定位代码、则必须修改链接器文件中的值。

    有关详细信息、请参阅 MSP430编译器/链接器指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Dennis 的快速回复!