This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:最大程度地减小 P1.1电流@ V=1.65V

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/678003/msp430fr2433-minimizing-p1-1-current-v-1-65v

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR2433

您好!
请打开随附的 PNG 文件。
该文件显示了 P1.1输入 I-V 图。
您能否建议如何将 P1.1电流@ V=1.65V 最小化?


P.S.
我的客户使用该引脚作为 ADC 输入。 因此 SYSCFG.ADCPCTL1 = 1。

**[编辑]下面的测试结果不正确。 我忘记移除 MSP-EXP430FR2433上的 J11。 移除 J11后、未发现电流增加。

CCS740项目:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/166/msp430fr243x_5F00_LPM3_5F00_01_5F00_edit180405_5F00_1_5F00_e2e-ccs740.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、您好!

    您链接到的代码示例没有任何 ADC 设置;它会将 IO 初始化为输出低电平。 在本例中、您是否使用了此示例并设置了 SYSCFG.ADCPCTL1 = 1? 此测试期间 MCU 电源电压是多少?使用的硬件是什么(目标插座板、LaunchPad、您自己的硬件等)。

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔特
    感谢您的回答。

    ###
    >>>
    您是否正在使用此示例并设置 SYSCFG.ADCPCTL1 = 1?
    <<<

    是的。
    在[mspp430fr243x_LPM3_01.c]、Ln86中、我添加了代码:
    #if 1// n
    SYSCFG2 = 0x0002;
    #endif


    ###
    >>>
    该测试期间 MCU 电源电压是多少
    <<<

    应为3.3V。


    ###
    >>>
    以及正在使用的硬件
    <<<

    MSP-EXP430FR2433。


    很抱歉、我的解释不够。

    我要补充:

    -我认为我选择的示例代码很好。 我的客户应用在 LPM3中的大部分时间。 P1.1电压被转换、感谢您对它的关注、但我们将重点介绍 LPM3。 当 ADC 在 LPM3中不工作时、我们希望最大程度地减小 P1.1电流。

    -不幸的是、P1.1信号源无法关闭。 我们无法在 P1.1线路上插入模拟开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。 Hideaki。

    一个快速注释-我假设您已移除 MSP-EXP430FR2433上的跳线 J11、以从网络上断开 R7和 LED2。 如果不是、请检查此项。 在大约1.6V 之前电流为零、这一事实让我怀疑您将达到二极管的正向电压。 但是、我希望在更高的电压下获得更高的电流、因此我不认为这是根本原因-但我仍想检查一下。

    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔特

    是的。 我的 J11已打开。 谢谢、我的测试结果不正确。

    我再次尝试了测试。 结果在 V={GND、3.3V}下远低于500nA。

    这意味 着我不能重复客户问题。

     总之、我将向客户介绍真正的漏电路径。  

    -------

    我的客户发现他们的一侧有故障。 让我们关闭这个。

    他们还表示非常感谢。 非常感谢您的参与。