This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:水流量计参考设计

Guru**** 2554420 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/677846/msp430fr6047-water-flow-meter-reference-design

器件型号:MSP430FR6047

您好!

是否有适用于不带 LCD/EZFET/ 通信桥的 MSP430FR6047的基本参考设计?  EVM430-FR6047原理图上的 I_meas 接头在哪里(用于电流测量、本文档第5页)

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我将为您检查 I_meas 标头。 我今天会得到回复。

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们没有基本设计、但您可以使用 EVM 并排除不需要的电路部分。  在 Altium 项目中、不同的原理图是分开的。  如果您正在寻找基本系统、则只需要 Main.sch、如果不需要 LCD 和电压稳压器、则可以将其排除在外。  I_meas 标头实际上是 J32。  图像来自电路板的旧版本。  我将对其进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美、感谢您的快速回复!

    此致、
    Michael