This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 微控制器建议

Guru**** 2619225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/678097/microcontroller-suggestions

您好!

我是 KTH 嵌入式系统专业的硕士学生、正在撰写一篇论文、以开发爆破监控传感器、并想听听您对 UCS 的建议。

我的目的是使用3个检波器测量接地振动、并以4kHz 的频率对来自外部 ADC 的每个信号进行采样、同时持续将这些值与阈值进行比较。 当通过阈值时、由于检波器的非线性频率响应、仍然需要执行 FFT 和后处理。 当根据频率确认阈值已通过时,它将触发在外部 RAM (>10Mb)上记录信号。

简而言之、我正在寻找一个能够对至少3个 ADC 信号进行4kHz 采样的 uC、比较、FFT、可以轻松连接到外部 RAM、并且尽可能低功耗。 它还需要 ≥1 SPI 接口、 ≥1 I2C 接口、 ≥2 UART 接口和 ≥6 GPIO。  

感谢您的帮助!

Xavier Lajoumard de Bellabre

xldb@kth.se