This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:MSP-EXP430FR2433

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, MSP-EXP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/715882/msp430fr4133-msp-exp430fr2433

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR2433

大家好、,

是否有人知道 MSP-EXP430FR2433的板载 eZ-FET 调试探针是否可用于仿真 MSP430FR4133?

我制作了 MSP432FR4133的新电路板。 当我使用   MSP-EXP430FR2433的板载 eZ-FET 调试探针对目标进行编程时、发生了"连接到目标时出错:器件未知"。  

 MSP-EXP430FR2433的板载 eZ-FET 调试探针不能用于模拟 MSP430FR4133?  或者 电路板中的连接错误?

此致、

贾森。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉。 我找到了问题。 SBWTDIO 上的电容器不正确地焊接了100nF 而不是1nF 电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林庄

    感谢您发帖。 如果您还有其他问题、请随时在 E2E 论坛上发帖。

    此致、

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  验证答案    按钮。  

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!