This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SIMPLELINK-MSP432-SDK:在升级 SimpleLink SDK 后重复使用现有工程?

Guru**** 2553670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/715386/ccs-simplelink-msp432-sdk-reuse-existing-projects-after-upgrading-simplelink-sdk

器件型号:SIMPLELINK-MSP432-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

  是否 有任何 方法  可以将  现有 CCS 工程 从 SimpleLink SDK 1.40.01.00迁移 到 1.50.00.12?

CCS   告诉 我:


产品 'com.ti.SIMPLELINK_MSP432_SDK' v1.40.1.00   当前 未安装 、并且     没有可用的兼容版本。  请 安装 此 产品 或  兼容 版本。

构建 停止..
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能在可用产品中看到新的 SDK 吗?

    页面 还提供了一些有用的信息。

    Chris