This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:最大 ADC 采样频率

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/677767/msp432e401y-maximum-adc-sample-frequency

器件型号:MSP432E401Y

MSP432E401Y 内 ADC 的最大采样频率是多少? 我从205页的技术参考手册中看到 OSC0/1可以馈入时钟、并且我可以选择一个/1的分频器。 如果我在 OSCO 上放置一个25MHz 的时钟、这是否意味着我可以以25MS/s 的频率收集 ADC 的每个通道?

我还在数据表的 pg56上看到、ADC 的系统时钟频率标称值为16MHz。 如果我想使用 ADC、这是否意味着我的25MHz 晶体不工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    当每个 ADC 单独使用时、MSP432E401Y 器件的最大采样频率为2MSPS。 如果两者相移并同步、则可以在4MSPS 下执行单通道。

    正如您在器件的寄存器定义中看到的、ADCCC 被选为 MOSC、并且有一个25MHz 晶体。 您能够获得的最大数据速率为25M/16 (12位 SAR ADC 中的一次数据转换需要16个时钟周期)、其值为1.5625MSPS。 ADC 的工作频率最高可达32MHz、要将其用作时钟、您需要使用 ADCCC 寄存器中的 PLL 选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Amit、这回答了我的大部分问题。 后续操作、如果我想使用具有25M 时钟源的多个通道、它是否会进一步复用? 那么、每个 ADC 的吞吐量是1.5625MSPS? 那么、如果我有8个通道、这将是每通道1.5625/8MSPS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    是的、它是多路复用的。 所有模拟通道共享 ADC。 因此、如果每个 ADC 有 N 个通道、则有效采样率将为 ADCClock/(Nx16)。 但是、使用两个 ADC、您可以将通道分配拆分为两个 ADC、并使每个 ADC 通道的采样率加倍、