This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/eZ430-RF2500T:在 Ubuntu 16.04上安装 CCS v 8.0 sez、未找到 USB FET

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/715276/ccs-ez430-rf2500t-on-ubuntu-16-04-install-of-ccs-v-8-0-sez-no-usb-fet-found

器件型号:eZ430-RF2500T

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试在 Ubuntu 安装中使用旧的 eZ430-RF2500仿真器模块。  上次我在 Windows 计算机上使用它时(很久以前)。  我安装了 CCS 版本8并进行了代码构建和编译、但当尝试刷写器件时、我收到"未找到 USB FET "错误。  我已尝试计算机上的所有可用 USB 插槽以及常规属性页中的所有 USB 端口选项。  Ubuntu 通过 lsusb 命令识别仿真器、但无法使用 CCS。

1) 1)旧的 EZ 430-RF2500是否与 Linux 中的 CCS 8兼容?  如果没有、是否有用于刷写模块的替代 Linux 解决方案?

2) 2)如果我没有正确加载驱动程序、Ubuntu 是否已看到该模块、或者是 Ubuntu 而不是 CCS 函数?

3) 3)是否有方法验证我是否加载了正确的驱动程序?

4) 4)您能给我一些关于绕过这条路块的建议吗?  我是一名 Linux 新手、因此我需要由鼻子领导。

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    只要我在 Linux 上使用 CSS、它始终是不受支持的调试探针、请参阅 software-dl.ti.com/.../ccsv8_linux_host_support.html ->"不受支持"部分。

    IMO,这是一个愚蠢的决定,因为很容易避免某些进程(即 modemmanager)通过 udev 规则抓取/dev/ttyACM 设备。
    如果没有,是的,这是一场噩梦,因为某些 Linux 发行版只是试图获取新设备,并像调制解调器向其发送数据一样处理它..... 并最终使其处于繁忙/锁定状态、因此工具无法访问它。
    这很可能导致某种程度的贪婪,最终无法稳定工作。
    我的权变措施是使用"mspdebug"在 CSS 之外刷写和调试这些基于 RF2500的器件。

    此致
    彼得;-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Peter、我没有注意到 eZ430在不受支持部分。 我在受支持的 MSP430上停止了。 我将使用您的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    很高兴听到您的问题已经得到解决、并提出了解决方法。
    如果您在另一个时间点再次遇到问题、请告知我们。

    此致、
    Britta