This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:LPM 中的 RTC 复位

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/715267/ccs-msp430fr5994-rtc-resetting-in-lpm

器件型号:MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

你好! 我正在使用 MSP430FR5994、并尝试在 LPM3中将其与 RTC_C 和 TA0结合使用以用于中断。 我注意到一些奇怪的东西。

RTC 将正确初始化、但在使用_bis_SR_register (LPM3_BITS)进入 LPM3后、RTC 寄存器将复位、RTC 本身将停止运行并停留在 UnixTime 9 (1970年1月1日00:00:09)。 计时器也可以。 它不像 RTC 那样被复位。

我不确定是什么导致了这种情况、因为 RTC 应该能够在 LPM3.5之前工作。 此外、如果没有 LPM 代码、它似乎可以正常工作。 如果您有任何关于导致此问题的原因以及如何避免此问题的建议、我们将不胜感激! 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sanskriti
    由于 RTC_C 的时钟源、XT1是否在代码开始时配置了 XT1?