This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eZ430-Chronos:手表复位和"RF 访问点被移除"

Guru**** 2964220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/677731/ez430-chronos-watch-resets-and-rf-access-point-removed

器件型号:eZ430-Chronos
主题中讨论的其他器件:SimpliciTI、

 我可以在控制中心启动一个接入点、但是当我转到手表上的 ACC 选项卡并单击向下箭头时、我的手表复位、并且控制中心发送错误消息"RF Access Point Removed Press OK to Close"。 我使用的是 Windows 10。
这些螺纹也与我的问题相同、但不提供修复:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如您发布的第二个链接中所述、eZ430-Chronos 不再可用(尽管您可能正在使用 eZ430-Chronos-868或 eZ430-Chronos-915)。 如该主题中所述、这些设备不支持 Windows 10。 您可以尝试使用 Windows 7、因为这可能会解决您的问题。

    此外、我建议您查看适合您设计的 TI 新型 SimpleLink 低于1GHz 无线微控制器: www.ti.com/.../overview.html

    此致、
    Nathan