This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP430FR2433是否支持高频(eq16MHz)外部时钟?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/715188/msp430fr2433-does-msp430fr2433-support-high-frequency-eq16mhz-external-clock

器件型号:MSP430FR2433

你好

我对 fr2344的外部时钟有疑问。

支持从连接到 XIN (P2.1)引脚的16MHz 示波器的外部高频时钟。

-40至85摄氏度范围内的内部16MHz 时钟有多稳定?

BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    如果我理解正确、您的问题是、是否可以将外部数字时钟应用到 XIN (P2.1)。

    答案是肯定的。 所有 FR2xx / FR4xx MSP430 FRAM 器件都有一个时钟系统、该系统允许馈入外部数字时钟信号。 为此、请按照用户指南 slau445第3.2.4章 XT1振荡器中描述的步骤操作。 CPU 或模块使用 SMCLK 时钟频率对于 MSP430FR2433限制为16MHz。 对于 MCLK/CPU、请记住激活16MHz 所需的等待状态。

    在内部16MHz FLL/DCO 的时钟精度方面、您可以在器件数据表表中找到规格、表5-5

    基于 DCO/FLL 的时钟系统的概念是、根据参考时钟源、DCO 被自动调谐至配置的频率。 产生的时钟在很大程度上取决于所用基准的精度。 如上表所示、使用外部32kHz 晶体可提供比使用内部 REFO 更好的精度。 此外、请记住、FLL 是一种长期稳定、与 PLL 不一样、它是锁相调节。 因此、抖动和与所需时钟频率的临时偏差通常高于长期精度。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答。