请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2433 你好。
我想使用 MSP 430 FR 2433的 GPIO 控制 TPS 61021 A 的 EN 引脚。
但是、查看 TPS 61021A 数据表、VEN_L 的最小值为0.34V、如下所示。
尽管根据 MSP430FR2433数据表、最大 VOL 为0.6V、
这些设备无法通信吗?
当 MSP430FR2433的 IOL 为0A 时、VOL 是否有可能为0.36V 或更高?
此致、
U-SK