请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R
你(们)好
我使用 的 MSP432 的电源电压为2.2V。
我的外部有源晶体输出方波、其中 VPP 电压为1.1V、
从数据表中、我们可以看到、数字 IO 的阈值电压为0.99v、 电源电压为2.2V。
那么、我想知道晶体引脚阈值电压也是0.99v 吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:MSP432P401R
你(们)好
我使用 的 MSP432 的电源电压为2.2V。
我的外部有源晶体输出方波、其中 VPP 电压为1.1V、
从数据表中、我们可以看到、数字 IO 的阈值电压为0.99v、 电源电压为2.2V。
那么、我想知道晶体引脚阈值电压也是0.99v 吗?
e2e.ti.com/.../TG2520SBN_5F00_en_2800_1_2900_.pdf
您好 Amit Ashara
有源晶振器件型号为 TG2520SBN (VC-TCXO)、数据表将发送给您、希望尽快收到您的回复。
比你更好!