This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:关于触摸唤醒

Guru**** 2518780 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/714733/msp430fr2512-about-wake-on-touch

器件型号:MSP430FR2512

你好。

我想使用 MSP430FR2512实现互电容技术的三个触控按钮

我希望单键按钮作为触摸唤醒按钮

我想通过按下唤醒触摸按钮激活 CPU、然后激活其他两个按钮。

是否可以进行上述操作?
有任何问题吗?

在上述应用中、当我希望使按钮空间尽可能窄时、互容量方法是否最佳?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 U-SK

    可以通过安防通道唤醒 CPU。 由于 MSP430FR2512具有4个 CapTIvate 通道、因此您可以使用一个指定为保护通道的通道、而其他三个通道用作按钮。 对于安防通道、您应该使其变得较大并使用自模式。 有关更多信息,请参阅设计指南(software-dl.ti.com/.../index.html) 设计指南->接近
    对于箭头按钮、最好使用互模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary Gao、

    感谢你的答复。
    抱歉、拼写错误。
    我喜欢使用指定为触摸唤醒按钮的通道、其他两个作为常规按钮。
    我想将所有三个按钮用作相互按钮。

    为什么要将触摸屏上的 shold 唤醒用作自己?
    我不能将触摸唤醒用作相互唤醒?

    此致、

    U-SK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 U-SK

    使用自模式进行触摸唤醒您可以获得较长的传感距离。 您可以使用交互模式和按钮进行触摸唤醒、但感应距离很短。