This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:使用 Tiva 进行编程

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/714700/msp430i2040-programming-with-a-tiva

器件型号:MSP430I2040

大家好、

是否可以使用 Tiva 器件对 MSP430I2040进行编程?

如果是、最好使用哪种接口? SPI、UART 或 I2C?

非常感谢、

塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergio、

    遗憾的是、MSP430I2040没有 BSL、因此可通过 JTAG 或自定义解决方案完成编程。

    请查看此 e2e 主题: e2e.ti.com/.../504245

    这是一个介绍"MSPBoot–适用于 MSP430TM 闪存微控制器的主存储器引导加载程序"的应用手册链接。 http://www.ti.com/lit/slaa600
    通信接口为 UART 或 SPI。

    此致、
    Andre