This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:I2C 主设备代码示例不起作用-无起始位

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR6989, MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/677050/msp430fr6989-i2c-master-code-example-not-working---no-start-bit

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR6989

使用 MSP-EXP430FR6989套件。 该器件没有确切的 I2C 软件示例。 使用 Resource Explorer 并导入到 IDE (CCS7.2) eusci_b_i2c_ex4_masterTxSingle

代码构建和加载正常、但不会生成起始位

将 targetconfig 和编译器更改为指向 MSP430FR6989

已尝试端口4.1、4.0并已尝试端口1.6、1.7

已确认 EUSCI 的基地址为0x640

已在相同线路上尝试其他主器件、工作正常-因此从器件工作正常

需要帮助以查找缺少的详细信息...

是否有人已将此示例加载到此套件中、它是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您可以在此处找到 I2C 示例代码。

    请随意。

    此致、

    现金 Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我尝试了您添加的链接、但它似乎不起作用。 它会显示消息"Sorry! 我们找不到您的页面"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    很抱歉。试试这个。 单击并下载。  www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、

    现金 Hao