This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:验证 MSP-Gang 编程器是否正常工作的过程

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/677318/msp-gang-procedure-to-validate-that-the-msp-gang-programmer-in-working-correctly

器件型号:MSP-GANG

这本身不是问题。  但是、我需要提供一个验证 MSP-Gang 编程器工作正常的过程。  我认为 TI 必须有一些程序用于确保 Gang 编程器正常工作。  如果该信息可用、是否有人会提供该信息或将我指向该信息。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    在 GUI 中的"工具"下、有一个"自检"、它将检查 Gang 器件内部的所有内容。 这就是您要查找的内容。