This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:电源模式和中断方案

Guru**** 2554420 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/677040/msp430fr6047-power-mode-and-interrupt-scheme

器件型号:MSP430FR6047

团队、

请帮助回答我的客户提出的问题:

µA MSP430FR6047,数据表中‘每秒一次测量时的总体电流消耗约为3 μ A’

这种模式的电源模式和中断方案是什么样子的?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    一个测量周期的功率模式和中断方案的行为如下:

    超声波模块初始化~700uA
    2.上行脉冲~2.7mA
    CPU 在此测量过程中进入 LPM0。
    -在最后一个采样后、CPU 由中断唤醒
    上游/下游间隙(LPM3)~1uA
    4.启动适用于下游通道~600uA 的超声波模块
    5.下行脉冲~2.7mA
    CPU 在此测量过程中进入 LPM0。
    -在最后一个采样后、CPU 由中断唤醒
    6.数据处理~1mA
    睡眠(LPM3)~1uA

    步骤1-6占用1s 测量周期的一小部分(总共~15ms)。 系统在该周期的剩余时间内处于步骤7、从而提供~3uA 的总电流消耗。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    谢谢、

    Mitch