This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:MSP430FR5989中是否有用于 ADC 采样的窗口比较器?

Guru**** 2813605 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/677250/msp430fr5989-is-there-a-window-comparator-for-adc-sampling-in-msp430fr5989

器件型号:MSP430FR5989

您好!

MSP430FR5989中是否有用于 ADC 采样的窗口比较器? 例如、我将3.3V 设置为窗口的阈值。 当信号超过3.3V 电平时、它将触发。 我可以使用该触发信号来执行中断唤醒吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、
    有一个窗口比较器可用、您可以查看34.2.10用户指南一章吗? 配置它是否有任何问题?

    34.2.10窗口比较器
    窗口比较器可在无需 CPU 干预的情况下监控模拟信号。 通过 ADC12MCTLx 寄存器中的 ADC12WINC 位启用该功能以实现所需的 ADC12MEMx 转换。 下面列出了窗口比较器中断:
    •如果 ADC12_B 转换的当前结果低于寄存器 ADC12LO 中定义的低阈值、则 ADC12LO 中断标志(ADC12LOIFG)置1。
    •如果 ADC12_B 转换的当前结果大于寄存器 ADC12HI 中定义的阈值上限、则 ADC12HI 中断标志(ADC12HIIFG)被置位。

    此致、
    托比亚斯