This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619S-HT:需要 MSP430F2619S-HT 器件驱动程序或 API

Guru**** 2589310 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/676920/msp430f2619s-ht-msp430f2619s-ht-device-drivers-or-apis-required

器件型号:MSP430F2619S-HT
主题中讨论的其他器件:MSP430F5438A-EPMSP430WARE

大家好

我通常不熟悉 TI 微控制器。

我想知道是否有 API /驱动程序可用于对  MSP430F2619S 进行更高级别的编程。

我找到了驱动程序的链接-  MSP 驱动程序库、但列表中不存在我的芯片(请参阅下面的)

"此版本的 MSP430驱动程序库支持以下所有器件系列:

  • MSP430F5xx_6xx
  • MSP430FR57xx
  • MSP430FR5xx_6xx
  • MSP430FR2xx_4xx
  • MSP430i2xx

"

1) 1)该驱动程序是否适用于  MSP430F2619S?

(请注意、我可以选择在我们的设计中使用 MSP430F5438A-EP、但我更喜欢上面提到的芯片)

2) 2)对于使用此类芯片和驱动程序封装、建议使用哪些常见 IDE。 IDE 工作台的建议。 这是我到目前为止在其他产品中使用过的东西?

提前感谢

Arik

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arik、
    遗憾的是、F2619和其他较早的 MSP430系列没有可用的现代辅助应用程序或中间件。
    有一个名为 Grace 的工具、这是一个与这一代器件配合使用的图形工具。 但是、较新版本的 Code Composer Studio 不再支持该功能。
    它仍可使用、但需要使用旧版本6.1.2和手动安装。 有关其他信息,请参阅此帖子。
    e2e.ti.com/.../532670

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Wade。
    为了澄清一下,您是否知道 MSP430驱动程序库是否支持这个模型- MSP430F5438A-EP (我可以使用这个芯片)?
    驱动程序库支持 MSP430F5xx_6xx、但我想确保它包含我的模型。
    此致
    Arik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以浏览 Resource Explorer、并查看可用于每个器件的工具。
    MSP430Ware 适用于 F5434A。
    dev.ti.com/.../

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!