This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619S-HT, MSP430F5438A-EP, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/676788/msp430

主题中讨论的其他器件:MSP430F2619S-HT、 MSP430F5438A-EP、 MSP-TS430PN80、 MSP-TS430PM64、 MSP-TS430PZ5X100、 MSP-FET430UIF、 MSP-FET

正在寻找具有以下特性的 MCU:

256K 闪存

32K RAM

ADC (10位/通道)

DAC

SPI

I2C X1

工作温度范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要-40C 至105C 及以上的高温。
    已找到最接近的解决方案 F2619S-HT。是否有其他 MCU 推荐?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将需要一个评估板(具有简单的 IDE、如果编程< 8K 代码、我认为该 IDE 是免费的)

    这是为了在我们决定是否适合购买开发环境之前运行其各种功能。

    我们希望接收2微秒的评估板

    1) 1) MSP430F2619S-HT
    2) 2) MSP430F5438A-EP
    这两款器件适合哪些 EVM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、
    这些也是我能找到的最好的选择。

    MSP430F2619S-HT 的目标板为 MSP-TS430PM64和 MSP-TS430PN80。

    对于 MSP430F5438A-EP、您可以使用 MSP-TS430PZ5x100。

    请注意、这些电路板不是高温板、因此请勿对其进行温度循环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的反馈
    这些电路板/工具与 MSP-FET430U 版本之间的主要区别是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、
    我们建议使用 MSP-FET (黑色)、因为它较新并保持最新。 MSP-FET430UIF 为 NRND。

    不同工具之间的区别在于不同封装的引脚数)和引脚布线(不同器件的)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我的意思是、MSP-FET 和 MSP-TS430之间有何差异
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli、
    FET 是连接 MSP-TS430目标板所需的调试工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们需要订购 MSP-FET4430U64或 U80、因为它随 MSP-FET 一起提供 、而 MSP-TS430PM64随 附(MSP-FET430UIF)