This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:868MHz 微型螺旋 PCB 天线

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/676953/cc430f5137-miniature-helical-pcb-antenna-for-868mhz

器件型号:CC430F5137

您好!

根据"设计手册 DN038 "、我正在设计868MHz 微型螺旋 PCB 天线。 由于空间限制和获得更大的接地面积、天线面积仅为21mm x 13mm。  PCB 的尺寸为36mm x 43mm。

DN038不知道设计的电路板可以传输多远的距离。  如果射频设置为2GFSK/175kBaud/868MHz、您能否告诉我带有微型螺旋 PCB 天线的电路板在开阔区域中是否能够传输超过200米的数据?  

下面是 PCB 布局和原理图的一部分。

谢谢、

德隆元

顶部:

底部

原理图的一部分: