This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430

Guru**** 2815775 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR6989, MSP430FR2000, MSP430FR2110, MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/702999/msp430

主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR6989MSP430FR2000MSP430FR2110MSP430FR2311

您好!

我对第一期采用 DIL8封装、数据表和开发板的 MSP430感兴趣。

我可以找到数据表吗?

之后、我需要进一步的技术细节。

祝你一切顺利、

Gheorghe Dragan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gheorghe、
    我不确定您的要求是什么、我们在 DIL8中没有任何 MSP。  

    请您澄清一下吗? 您是否在某个地方看到过一些公告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cameron、
    正如我提到的、MSP430的第一个版本采用 DIL8封装。我把开发板留在了悉尼的家中。 我在2008年获得了免费样片(大约!)、 但我在某个位置有数据表和更多文档。我的问题是为秒表找到最佳组件、手动触发、高精度(例如分辨率为0.000 01 s)、并且在 START 命令和实际开始测量之间具有最小延迟(低于分辨率值)。 有一个软件、该延迟是随机的并影响测量值。
    其他条件包括:测量值(高达40)范围介于0-30秒之间、测量期间必须逐个显示、所有系列均已保存、并可传输到 PC 以供进一步检索。
    我希望 TI 已经有演示板来执行部分此类操作。
    感谢您的善意帮助、

    Gheorghe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gheorghe、
    这是其中之一吗?
    www.ti.com/.../msp430g2230

    www.ti.com/.../msp430g2210

    至于停止表应用、您可以查看我们的25项功能、仅售25美分、它具有一些计时应用:
    e2e.ti.com/.../25-functions-for-25-cents-an-introduction-to-using-mcus-for-simple-function-enhancement

    或者看一下 MSP-EXP430FR6989、它有一个开箱即用示例、其中包括一个停止表。 我知道这是过命的、但它将为您提供一个开始的地方
    www.ti.com/.../MSP-EXP430FR6989

    但是、我不知道有任何将秒表数据传输到 PC 的演示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cameron、

    感谢您提供的及时且有用的信息。我匆忙地看到了有关 MSP430系列的文档、但我想知道这些微控制器是否能够确保高稳定性和精度(0.000 01 s)。 很明显、显示测量值、它们的存储和传输必须由其他组件进行。

    Gheorghe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gheorghe、
    该微控制器可在高达16MHz 的频率下运行、因此如果我理解正确、您应该可以很好地获得所需的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    如果我正确理解您的观点、我可以使用 MSP430获得的最佳分辨率为(1/16000 000) s = 62.5ns。 对吧?

    我还有一些问题:

    该系列中最简单的 MSP430是什么?它确保了该计时器具有启动/停止和复位功能、以便其他组件能够进一步检索时间信号(显示、存储、传输到 PC)  

    2.请告诉我这个基本电路的原理图(只有 MSP430定时器没有其它电路)。

    3.我需要知道开始命令和实际开始 测量之间的时间延迟估算值

    4.估算输出时间信号的稳定性、如果进一步检索电路、可以保持未改变的时间值

    这些问题的答案是我的项目的资本。

    祝你一切顺利

    Gheorghe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gheorghe、

    >使用 MSP430可获得的最佳分辨率为(1/16000 000) s = 62.5ns。 对吧?
    62.5nS 将是最大计时器分辨率、条件是您使用 SMCLK 和 MCLK 的 SMCLK 来提供该分辨率、而不使用分频器。

    >1. 该系列中最简单的 MSP430是什么、它确保了该计时器具有启动/停止和复位功能、以便进一步检索时间信号
    >(显示、存储、传输至 PC)应由其他组件确保

    我假设您正在寻求降低成本。 这取决于您的代码大小以及如何将数据发送到 PC。 我假设 UART 的代码大小为0.5-1K、在这种情况下、我建议查看 MSP430FR2000和 MSP430FR2110。

    >2. 请告诉我这个基本电路的原理图(只有 MSP430定时器没有其它电路)。
    这是一次性项目吗? 如果是、您可以使用 www.ti.com/.../msp-exp430fr2311等 Launchpad

    您只需遵循数据表中建议的电容器和电阻器值、并为您的编程接口添加网络、即可获得计时器启动/标记/停止信号和 PC 通信线路。 有关编程接口 R 和 C 值、请参阅 www.ti.com/slau278的图2-1、2-2和2-3。 您还可以使用 BoosterPack 设计文件作为参考、如上链接所示。

    >3. 我需要知道 START 命令和实际开始测量之间的时间延迟估算值
    这取决于您的代码。 例如、要启动计时器、您需要端口中断(6个时钟周期)、然后需要逻辑来设置计时器控制寄存器(我猜最坏的情况是另6个时钟周期)、这将是750nS。 同样、这取决于您的代码、但我希望在1uS 附近。 更有趣的是、测量/标记信号的延迟时间、这同样取决于您计算时间戳的方式。


    >4. 估算输出时间信号的稳定性以及如果进一步检索电路、可以保持未改变的时间值
    我不知道你在这里问什么。 我曾假设您将使用 MSP 来计算计时器外设的时间、并在内部存储这些时间、然后根据请求将其传输到 PC。 在这种情况下、输出将是数据而不是时钟。 如果您要查找时钟信号的稳定性、请参阅数据表、例如 MSP430FR2311的表5-5。

    就检索电路而言、在我的模型中、这只是 UART 线和 UART 转 USB 转换器、您可以从该转换器向 MSP 发送命令以传输存储的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    我在我的文件文档中找到了关于 MSP430的第一个开发套件。这是 我在2008年免费获得的 eZ430-F2013 (我想)。

    使用此套件、您对带秒表的项目有何看法?

    祝你一切顺利、

    Gheorghe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 您可以使用您必须执行实施的旧套件、但我建议您使用我们的较新 Launchpad 评估平台之一、因为它们得到了更好的支持、并且拥有一个有关应用和 Booster Pack 的完整社区。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gheorghe、

    您将讨论手动触发的秒表、其精度高达10us。
    手动触发和高精度不能配对。

    在欧洲、汽车驾驶员的平均反应时间(从视觉效果到刹车)为340毫秒。
    公式1中的黑体驱动器平均反应时间为70ms。

    此外、哈佛出版社 news.harvard.edu/.../也提供了相关信息
    专业鼓手:
    每当他的手撞到鼓时,他的心搏就会在球头前面或后面下降10到20毫秒。 平均而言、他预测了这场比赛、并在比赛前提前了16毫秒、比一个人的眨眼时间或一只龙舌蝇为其翅膀翻动所需的时间更短。

    当我们讨论所需的手动触发秒表时、我们可以看到、分辨率为1ms。
    与10us 解决方案相比、它为我们带来的技术限制要小很多。

    假设分辨率为1ms:
    -使用20ppm 晶振时、在30秒的时间距离下、最大误差为600us
    -没有时钟抖动问题
    -谐振器稳定时间仍然很重要。

    如果您喜欢玩游戏、您可以继续使用 DIL8。
    如果您想销售您的项目、可能需要迁移到 MSP430FR2311或类似的 MCU。