This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6736:错误:在指定的 COM 端口上找不到 MSP-FET430UIF:(初始化),端口=USB,版本=0xffffffff

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-F6736, MSP-FET, MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/704063/evm430-f6736-error-could-not-find-msp-fet430uif-on-specified-com-port-initialize-port-usb-version-0xffffffff

器件型号:EVM430-F6736
主题中讨论的其他器件: MSP-FET430UIFMSP-FETMSP430F6736

大家好、

我在 EVM430-F6736能量计模块上工作。   我已经下载了 slaa517e zip 文件并重建了 emeter-toolkit AD emeter-ng 项目。

我使用 MSP-FET430UIF 用户调试接口将应用下载到模块中。

但是、当我下载和调试时、该过程会突然结束并闪烁 一条"致命错误"消息。 已记录以下错误消息:

无法在指定的 COM 端口上找到 MSP-FET430UIF:(初始化),port=USB,version=0xffffff"

请有人提供帮助吗?

谢谢、

Asha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asha、

    感谢您发帖。 很抱歉、您遇到 MSP-FET430UIF 问题。 实际上、不建议在新设计(NRND)中使用 MSP-FET430UIF、相反、我们建议用户升级到更新的 MSP-FET。 对于此特定问题、我怀疑您可能在 PC 上使用 USB3端口、或者您未正确配置 EVM 上的跳线(请参阅 SLAA571)。

    我们建议用户使用新发布 的电能测量设计中心(EMDC) 和软件库、而不是使用我们的传统电能库(在 SLAA571中提到)。 EVM430-F6736是一款适用于单相开发的出色平台、并由 EMDC 提供支持。 您可以在此 EVM 的 EMDC 中打开多个 EMDC 示例项目。 然后、您可以轻松生成代码、将其导入 CCS 并对 EVM 进行编程。 在进行高压(遵循 SLAA571中的说明和安全预防措施)和通信连接(请参阅 EMDC 技术指南)后、您可以轻松连接并查看结果。

    我们将很快发布新的 EMDC 版本、并提供 IAR 和 Rogowski 支持、其中包括开箱即用示例部分和更新的通信连接。 请参阅下面随附的更新表、而不是 v1.20技术指南中的更新表。 此外、我还提供了通信连接的高级示意图、供您参考。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 James 的反馈。

    不幸的是,这没有解决我的问题。
    我没有在 PC 上使用 USB3端口。
    此外、我还验证了跳线配置。

    您能否找出此问题的任何其他可能原因?
    请注意、我开始面临蓝色问题。 直到一天好,一切都很完美。

    谢谢、
    Asha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是 IAR 还是 CCS? 我怀疑后台调试堆栈最近有更新、或者您的 MSP-FET430UIF 上的固件有问题。 首先、我建议将 IAR 或 CCS 更新为最新版本、将 MSP-FET430UIF 插入 PC、然后查看是否可以更新调试器的固件。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为后续行动、有几种情况下游戏计算机/附件上的某些主板/芯片组/驱动程序会导致这些类型的问题。 请查看以下主题、了解一些可能对您有所帮助的权变措施。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James。

    我一直在使用 IAR。 但根据您的建议、我目前正在迁移到 EMDC 和 CCS。

    我有以下问题:

    1.当使用 EMDC 和 CCS 时,我是否能够使用 MSP_FET430UIF 接口将可执行文件下载到硬件中(EVM430-F6736)?
    还是应该使用 HID 桥和隔离器?  

    2. 为了尝试 MSP_FET430UIF 接口是否正常工作、我尝试调试并从 CCS 下载可执行文件。 在 EMDC 中生成代码时、我使用了此 EVM 的默认配置。
    但是、在本练习中、EVM 的 LCD 显示屏变为空白。 是否可以对此问题进行故障排除?

    3.是否可以在 CCS 中编辑代码以添加一些我想尝试的功能? 如果是、您能否举一个小示例? 这将非常有帮助。

    谢谢、

    Asha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="ASHA Radhakrishnan]I 一直在使用 IAR。 但根据您的建议、我目前正在迁移至 EMDC 和 CCS。

    很棒! 请使用最新版本 v1.30。

    [引用 USER="ASHA Radhakrishnan]1. 当使用 EMDC 和 CCS 时,我是否能够使用 MSP_FET430UIF 接口将可执行文件下载到硬件中(EVM430-F6736)
    还是应该使用 HID 桥和隔离器?  [/报价]

    当 EVM 连接到高电压时、请勿使用 MSP-FET 调试器。 配置跳线以允许 MSP-FET 为 EVM 供电、确保将 JTAG 跳线配置为 SBW、然后您可以使用编译的二进制文件对 MSP430F6736器件进行编程。 HID 桥和隔离器仅用于通信。 请参阅 v1.30技术指南或上述链接线程中的高级方框图。

    [引用 user="ASHA Radhakrishnan"]2.  为了尝试 MSP_FET430UIF 接口是否正常工作、我尝试调试并从 CCS 下载可执行文件。 在 EMDC 中生成代码时、我使用了此 EVM 的默认配置。
    但是、在本练习中、EVM 的 LCD 显示屏变为空白。 您能否解决此问题?

    是的、EMDC 本身不支持 LCD、与 EMDC 一起使用时将为空。 这可以在稍后添加到应用程序代码中、希望在以后的 EMDC 版本中得到支持。 目前、您可以在 EMDC GUI 中查看结果。 如果您必须支持 LCD、则可以参考旧版能源库代码。

    [引用 user="ASHA Radhakrishnan"]3. 是否可以在 CCS 中编辑代码以添加一些我想尝试的功能? 如果是、您能否举一个小示例? 这将非常有用。[/引述]

    绝对是! 请记住、我们不会发布 EMDC 软件库的源代码、但 API 指南确实涵盖了 EMDC API。 您可以添加应用代码、这是 EMDC 的目标-让用户专注于应用代码、而不是实施或完全了解计量代码。

    此致、

    James

    MSP 客户应用