This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] MSP430FR4133:生产问题-缺少公型 BoosterPack 接头

Guru**** 2783965 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, MSP-EXP430FR4133, BOOSTXL-BATPAKMKII

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/703876/faq-msp430fr4133-production-issue---male-boosterpack-headers-missing

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR4133BOOSTXL-BATPAKMKII

我们在一些 MSP-EXP430FR4133 LaunchPad 上发现了一个问题、即 J1、J2和 J3接头(BoosterPack 接头)上的公引脚在制造过程中被切断。  这可防止用户在 LaunchPad 上堆叠 BoosterPack。  但是、具有公头 BoosterPack 引脚(即 BOOSTXL-BATPAKMKII)的 BoosterPack 仍可连接到 MSP-EXP430FR4133底部的母头。  此外、MSP-EXP430FR4133 LaunchPad 的其余功能不受影响(MSP430FR4133本身、LCD 显示屏、开关和 LED)。  我们目前缺货的是 MSP-EXP430FR4133 LaunchPad、同时我们正在努力修复库存、但预计7月下旬会再次出现库存。

您可以通过检查接头是否具有与其他 LaunchPad 类似的长公引脚来识别受影响的电路板(有关正常 MSP-EXP430FR4133和受影响的 MSP-EXP430FR4133的示例、请参阅下图)。  您还可以通过查看包装盒上的库存标签来检查受影响的 LaunchPad。  每个框都有一个日期代码,它是一个以“(D)”开头的四位数字。  受影响的 MSP-EXP430FR4133 LaunchPad 的数据编码为1732和1745。

安装了正确接头的普通 MSP-EXP430FR4133 LaunchPad:

受影响的 MSP-EXP430FR4133 LaunchPad、接头切短:

示例日期代码(用绿色圆圈标出):

如果您有一个带有短接头的受影响 LaunchPad、则有几个选项:

  1. 保留它!  如果您不需要 BoosterPack 兼容性、LaunchPad 也没有其他问题、它可能满足您的要求。
  2. 了解您从谁购买 LaunchPad。  如果您直接从 TI store 购买、我们将乐意在库存后将您的 MSP-EXP430FR4133更换为正确的版本。  请记住、我们需要几周时间才能将更正后的库存恢复到库存中、因此感谢您的耐心等待
  3. 自己解决!  J1和 J2的推荐器件型号为 Samtec SSQ-110-03-F-S、而 J3的器件型号为 Samtec SSQ-102-03-F-S  如果您有工具和经验去除掉电路板上的原始接头并将其替换为正确的接头、请随意执行此操作。

 

敬请关注此帖子。  我们将在库存恢复时提供更新、并可以直接解决您可能遇到的任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Mike 的宣布!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们很高兴地宣布、我们现已提供一些更正后的库存、可随时发货。  如果您从 TI store 购买了受影响的电路板、并且希望更换该电路板、请通过 TI store 联系我们 网站提交更换套件的请求。

    感谢您对此问题的耐心等待!