This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47167:错误的时钟行为

Guru**** 2901420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/701700/msp430f47167-wrong-clock-behaviors

器件型号:MSP430F47167

您好!

请告知造成故障症状的原因。

首次编程后、所有 IC 的 JTAG 保险丝烧断。

在数千个 IC 中、有部分 IC 的性能未达到预期。 因此、我尝试使用 SW 延迟每100ms 切换一次 GPIO 的简单代码(通过 BSL 下载)。

良好的 IC:波形符合预期。

错误 IC:实际切换周期为~700-800ms。

当我尝试在两块板之间交换 IC 时、症状与坏 IC 有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪个时钟源? 您如何初始化它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kien、

    正如 Clemens 所说的、这里没有足够的信息来正确评估正在发生的事情。 您能描述一下您是如何使用时钟系统的吗? 对于这个时钟系统、似乎有几个勘误表、特别是在 LF XTAL 周围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kien、

    您是否有上述要求的其他信息? 如果很快没有回复、我将假定您已解决了您的问题、我将关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JH、
    很抱歉我迟到了。
    这是时钟的配置代码。 它在禁用 WDT 后经过几秒钟的延迟后执行。 这样可确保 VDD 高于2.2V (勘误表)。

    (笑声)
    FLL_CTL0 |= XCAP11PF;//配置负载电容
    FLL_CTL0 |= DCOPLUS;
    SCFI0 = FN_4 | FLLD_4;
    SCFQCTL =(122-1);
    (笑声)

    晶体需要12.5pF 的负载电容、而片上 FLL 最多只能支持10pF 的负载电容。 我要求客户尝试使用外部负载电容器。
    你有其他建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kien、

    我相信您在上次发言中发现了您的问题。 具有错误的 XTAL 负载电容会导致它根本无法启动或产生关断频率振荡。 这显然会导致计时问题、具体取决于您的时钟设置。 有关 LF Xtals 和 MSP430的更多信息、请参阅以下应用手册。 http://www.ti.com/lit/slaa322
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JH、
    我进行了如下更多测试:
    1.我使用了外部10pF 电容器和1pF 内部电容器->工作正常
    2.我使用了外部1pF (和2pF 后的)和10pF 内部电容->不起作用

    我想问2个问题:
    Q1:我能不能说该芯片上的内部电容器有问题?
    Q2:您是否知道我们是否可以在 JTAG 保险丝熔断后执行 FA 来检查内部电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kien、

    如应用手册中所述、XTAL 振荡中断可能涉及几个因素。 请记住、器件上的内部负载电容器没有10pF 设置、而是1pF、5.5pf、8.5pf 和11pf。 这些值确实包括每个引脚的键合电容和封装电容。 这使得在增加内部电容的同时增加电容非常困难。 为了正确操作、您需要执行安全测试、并可能对晶体进行 ESR 测试以及负载电容平衡、以确保正确的振荡。 此外、内部电容器是典型值、可能因器件和运行条件而异。 因此、如果没有额外的测试和布局审查、我不能说内部负载电容器存在问题。

    对于您的第二个问题、对于 JTAG 保险丝熔断的器件、我们的质量团队在 FA 方面没有什么可以做的。