This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC430F5137:CC430F5137 RF1ADINB 和 RF1AINSTRW 写入故障

Guru**** 1860750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/702550/ccs-cc430f5137-cc430f5137-rf1adinb-and-rf1ainstrw-write-failure

器件型号:CC430F5137

工具/软件:Code Composer Studio

如何读取 RF1ADINB 和 RF1AINSTRW。  我想对其进行检查。  因为 TX 不发送正确的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一种方法是在发送发生后或将数据移动到 TX 寄存器后在 CCS 中设置断点、然后查看无线电接口寄存器。

    您将在 器件数据表、表47、无线电设备字寄存器和寄存器中的无线电数据中找到存储器映射地址。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,布里塔。

    我读取寄存器。 数据写入正确。 但他不会正确发送它。 RF 处理器和主处理器之间可能发生损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否检查了射频处理器的正确设置? 您以前是否有工作正常的变速器并且变速器停止工作、还是第一次设置变速器?

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、该系统正常工作。 它每10分钟进行一次通信。

    然后、我们提高了通信频率。 一段时间后、我无法正确写入 TX 数据。 我无法在接收设备上看到它。

    我还在另一台设备上收听。 在第二个器件上、我看到数据已损坏。

    我重置发送设备以了解问题所在。

    我看到问题得到了解决。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍在等待您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认在重置设备后问题不再出现? 这是否意味着问题已解决、您现在正在寻找发生这种情况的原因?

    此外、您是否能够多次重现此问题? 数据损坏是否仅在特定频率发生(正如您注意到的、您在之间增加了通信频率)。 当您看到数据损坏时、您使用的频率是多少?

    您是否能够调试应用程序、以便能够指示发生升级的条件?

    此外、您能否确认没有发生可能导致此行为的压降(或超出规格运行)?

    请帮助我了解这些参数、以便我提供进一步的帮助。

    谢谢、此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    因为我在一段时间内没有收到您的回复、所以我认为您的问题已经解决了。
    请继续验证给定的答案、以帮助可能遇到相同问题的其他用户。

    请注意、如果我没有听到您的反馈、我将在接下来的几天内关闭此主题。 如果有必要、回复该主题帖将在某个时间点重新打开。

    此致、
    Britta