This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:MSP430FR2311的定制 BSL

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/703512/msp430fr2311-custom-bsl-for-msp430fr2311

器件型号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他器件: MSPBSL

您好!

我正在开发基于 MSP430FR2311的器件、MSP430将用作主 SoC 的唤醒触发器。 为了使 MSP430场升级、我需要处理 MSP430FR2311的 BSL。

我的主要目标是、如果有要更新的新固件、将 MSP430置于 BSL 模式。 MSP430将使用 I2C 与我们的 AM335x SoC 连接。 我尝试在 以下位置找到基于 TI 的 BSL:  

但我认为所列的任何模块都不支持 MSP430FR2311。

如果 TI 能够为 MSP430FR2311的 BSL 模块提供支持、我将不胜感激。

谢谢、

Divyeshkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divyeshkumar、

    FR2311器件的 ROM 中集成了 BSL。 此处是 FR2311用户指南的链接、供参考。 您将需要查看第1.1.4节。

    www.ti.com/.../slau445h.pdf

    这也是 BSL 用户指南的链接
    www.ti.com/.../slau550p.pdf

    FR2311器件上的集成 BSL 支持 I2C 通信、因此您似乎应该能够通过 AM335x SoC 更新 FR2311器件、而无需实施您参考的其他 BSL 软件。

    如果这不能解决您的问题、请告诉我。

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mitch、

    感谢您的快速响应。 我知道可以使用 MSP430 ROM 中的 BSL、但我不确定 BSL 是否也支持 I2C 通信。

    我印象中内置的 BSL 仅支持 UART 通信。 如果我们看一下 FR2311用户指南的第1.1.4节、文档中没有提到 I2C 的 BSL 支持、而只是提到 UART 支持。

    您能否确认 TI 提供的内置 ROM 存储 BSL 是否支持用于固件更新的 I2C 通信?

    谢谢、
    Divyeshkumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Divyeshkumar、

    FR2311器件的 BSL 支持 I2C 通信。 我在器件数据表中包含了一个片段:

    以下是数据表的链接:

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mitch、

    我将检查这些文档、并告诉您有关输出的信息。 感谢您的支持。 非常感谢。

    谢谢、
    Divyeshkumar