This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:加载应用 BSL UART

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/703693/msp430fr4133-loading-application-bsl-uart

器件型号:MSP430FR4133

我正在使用

BSL-scriptter.exe、

硬件是 BSL-Rocket 和

MSP430FR4133 LaunchPad。  

最初   使用 Spy 双线通信通过 CCS 加载以下固件。


#include

void main (void){
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止看门狗计时器
SYSBSLC &=~SYSBSLPE;
PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;//禁用 GPIO 上电默认高阻抗模式
//激活先前配置的端口设置
//SYSBSLC |=SYSBSLPE;
P1DIR |= 0x01;//将 P1.0设置为输出方向

for (;;){
volatile unsigned int i;// volatile 以阻止优化

P1OUT ^= 0x01;//使用异或切换 P1.0

I = 10000;// SW 延迟
我----
while (i!= 0);

输出:P1.0 LED 正在切换。

生成的 hex TI-TXT 文件。

使用 BSL-Scripter.exe、我想 通过 BSL 加载十六进制文件。

我附加了脚本文件、十六进制文件、日志文件和密码文件。

 我收到错误标头不正确、有时 BSL 密码被锁定、有时 BSL 被锁定。

请帮助我在这里进行结构化。 请共享 MSP430FR4133的密码文件和十六进制文件。

e2e.ti.com/.../1_5F00_2018Jun28_5F00_140856.loge2e.ti.com/.../HEX_5F00_FIle.txte2e.ti.com/.../pass32_5F00_default.txte2e.ti.com/.../0753.script.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shravan、

    您能为我仔细检查几个硬件吗?
    1.您是否已物理连接到器件上的正确 UART 模块引脚?
    2.您的 TX 和 RX 是否正确连接(TX 连接到 RX、RX 连接到 TX)?

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shravan、

    您是否能够解决您的问题?

    Mitch